Réinitialisation du compteur par jour

L’appareil est équipé d’un compteur de l’énergie consommée par jour. La consommation d’énergie peut être remise à zéro (0).
Pour remettre à zéro le compteur par jour, procédez comme suit :
  1. Faites défiler jusqu’à la page de kWh réinitialisable (KWh 0) du menu principal.
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Lorsque la valeur commence à clignoter, appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour remettre à zéro le compteur par jour (KWh 0).
  4. L’écran affiche OK lorsque le compteur par jour (KWh 0) est remis à zéro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?