Vue d'ensemble de l'affichage

A

Indicateur inverse

B

Indicateur de tarif 2 (T2)

C

Indicateur de communication

Indicateur de flux d’énergie

Le voyant rouge sur le panneau avant indique le flux d’énergie mesuré par l’appareil. En présence d’un flux d’énergie, le voyant clignote. Plus l’énergie consommée est élevée, plus le voyant clignote rapidement. Le voyant clignote 10 000 fois par kWh.

afficheur à cristaux liquides

L’appareil est équipé d’un écran à cristaux liquides à 6 chiffres. Pour la consommation d’énergie, l’appareil affiche 9999,99 kWh, puis passe à 99999,9 kWh lorsque cette valeur est dépassée, et ainsi de suite.

L’afficheur à cristaux liquides comporte deux lignes. La ligne du haut affiche des points. Le point de gauche (A) indique la direction du flux d’énergie (inverse).Le point du milieu (B) indique le tarif 2 (T2). Le point de droite (C) clignote lors de la communication avec un appareil externe. La ligne du bas affiche toutes les autres informations de mesure.

Le premier affichage de l’appareil en mode défilement est soit « FW » (forward, direct), soit « RV » (reverse, inverse).

À la mise sous tension, l’afficheur fait défiler les cinq pages par intervalle de 10 secondes. Appuyez sur le bouton pour afficher les 32 pages de l’afficheur.

Rétroéclairage

L’appareil est équipé d’un rétroéclairage bleu. Ce rétroéclairage peut être réglé sur on, off ou btn (bouton). Au bout de 30 secondes d’inactivité, le rétroéclairage s’éteint (off).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?