Réglage du taux de sortie à impulsions

L’appareil est équipé d’une sortie à impulsions isolée optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 21 (émetteur).
Pour changer le taux de la sortie à impulsions (S0), procédez comme suit :
  1. Faites défiler avec le bouton en mode programmation 3 (PM0dE3).
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres : faites défiler avec le bouton et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre. Le mot de passe par défaut est 0000.
  4. Faites défiler jusqu’à la page de sortie S0 (S0 xxxxxx).
  5. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 10000/2000/1000/100/10/1/0.1/0.01.
  7. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?