Afficheur et configuration de l'appareil
- Vue d'ensemble de l'affichage
- Fonctions des boutons
- Pages de l’afficheurLes écrans de l’appareil sont regroupés logiquement selon leur fonction. Les boutons et l’afficheur permettent d’afficher les différents paramètres :
- Fonction de défilement
- Configuration du rétroéclairage
- Réinitialisation du compteur par jourL’appareil est équipé d’un compteur de l’énergie consommée par jour. La consommation d’énergie peut être remise à zéro (0).
- Réglage du taux de sortie à impulsionsL’appareil est équipé d’une sortie à impulsions isolée optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 21 (émetteur).
- Configuration du code de combinaisonL’appareil permet d’afficher l’énergie totale (consommation) d’après le code de combinaison. Le code de combinaison dépend de différentes méthodes de calcul comme suit :
- Configuration de l’ID ModbusL’ID Modbus peut être réglé de 001 à 247. L’ID Modbus par défaut est 001.
- Configuration de la vitesse de transmissionLa vitesse de transmission Modbus peut être réglée de 1200 à 9600.
- Configuration de la paritéLa parité Modbus peut être réglée sur even, none ou odd.
- Remise à zéro du compteur de mises hors tensionLe compteur de mises hors tension enregistre le nombre de fois que l’appareil a été éteint.
- Configuration du mot de passeLe mode programmation 3 est protégé par un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.