Configuration du code de combinaison

L’appareil permet d’afficher l’énergie totale (consommation) d’après le code de combinaison. Le code de combinaison dépend de différentes méthodes de calcul comme suit :
Code Énergie (active) totale
C-01 Directe uniquement
C-04 Inverse uniquement
C-05 Directe + inverse
C-06 Inverse – directe
C-09 Directe – inverse
C-10 Directe – inverse
Pour modifier le code de combinaison, procédez comme suit :
  1. Faites défiler avec le bouton en mode programmation 3 (PM0dE3).
  2. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres : faites défiler avec le bouton et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre. Le mot de passe par défaut est 0000.
  4. Faites défiler jusqu’à la page du code de combinaison (C-xx).
  5. Appuyez sur le bouton pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 01/04/05/06/09/10.
  7. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?