命令请求
下表描述了 Modbus 命令请求:
|
从设备编号 |
功能码 |
命令块 |
CRC |
|
|---|---|---|---|---|
|
寄存器地址 |
命令描述 |
|||
|
1 – 247 |
16 |
5250(最大 5374) |
该命令由命令编号和一组参数组成。请在命令列表中查看每个命令的详细说明。 注: 所有保留的参数都可以视为任何值,例如
0。
|
正在检查 |
可以通过读取寄存器 5375 和 5376 获得命令结果。
下表描述了命令结果:
|
寄存器地址 |
内容 |
大小 (Int16) |
数据(示例) |
|---|---|---|---|
|
5375 |
请求的命令编号 |
1 |
2008(设置费率) |
|
5376 |
结果 命令结果代码:
|
1 |
0(有效操作) |