7ZH02-0438-14

电力系统接线

iEM3455 / iEM3465 / iEM3555 / iEM3565

1PH

1PH2W L-N ≤ 240 V L-N

1PH2W L-L ≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH3W multi L-N 2LVCS ≤ 240 V L-N

1PH4W multi L-N 3LVCS ≤ 240 V L-N

3PH3W

1LVCS ≤ 480 V L-L

2LVCS ≤ 480 V L-L

3LVCS ≤ 480 V L-L

3PH3W

2VT,1LVCS

2VT,2LVCS

2VT,3LVCS

3PH4W

1LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

2LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH4W

3VT,1LVCS

3VT,2LVCS

3VT,3LVCS

250 mA 熔丝和隔离开关

具有适合安装电压和安装/测量类别的额定绝缘等级的 LVCS

注: LVCS 指 LVCT 和 Rogowski coil。

电压互感器一次回路熔丝和断路开关

  • 表示一个平衡系统的接线
  • + 表示白线
  • - 表示黑线

清楚标明设备的断路机制,并将其安装在操作员易触及的位置。

熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致,并调整为可能出现的故障电流大小。如果电源中线未接地,则需要为中线安装熔丝。

iEM3455C1 / iEM3455C2

3PH4W

3LVCT

250 mA 熔丝和隔离开关

具有适合安装电压和安装/测量类别的额定绝缘等级的 LVCT

电压互感器一次回路熔丝和断路开关

  • + 表示白线
  • - 表示黑线

清楚标明设备的断路机制,并将其安装在操作员易触及的位置。

熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致,并调整为可能出现的故障电流大小。如果电源中线未接地,则需要为中线安装熔丝。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?