Interruptores automáticos
Descripción
La página
permite:-
A cualquier usuario con cualquier función, supervisar los datos procedentes del interruptor automático y los módulos de IO de este.
-
A los usuarios con función de Instalador o Ingeniero, restablecer los valores mínimos y máximos de las medidas de energía y demanda.
-
A los usuarios con función de Operador, controlar el interruptor automático y la aplicación de IO.
Cómo navegar hasta esta página
Para mostrar la página
, haga clic en .Disposición de la página

A |
Datos de identificación del interruptor automático |
B |
Estado funcional del interruptor automático |
C |
Panel de supervisión y control del interruptor automático |
D |
Supervisión de medidas o información de IO |
Datos de identificación del interruptor automático
El interruptor automático se identifica por los siguientes datos:
-
Intensidad nominal
-
Tipo de protección
-
Número de módulos de IO conectados
-
Otros datos en función del rango del interruptor automático
Estado funcional del interruptor automático
El estado funcional de un interruptor automático se indica mediante uno de los siguientes iconos:
Panel de supervisión y control del interruptor automático

A |
Posición del interruptor automático seccionable en el zócalo |
B |
Posición de los contactos principales del interruptor automático |
C |
Modo y estado de control del interruptor automático |
D |
Botones de control del interruptor automático |
Posición del interruptor automático seccionable en el zócalo
La posición del interruptor automático seccionable en el zócalo se indica mediante los siguientes iconos:
Posición de los contactos principales del interruptor automático
La posición de los contactos principales del interruptor principal se indica por medio de los siguientes iconos:
Icono |
Descripción |
---|---|
Los contactos principales del interruptor automático están cerrados. |
|
Los contactos principales del interruptor automático están abiertos. |
|
Los contactos principales del interruptor automático están abiertos y el interruptor automático se ha disparado. Es necesario resetear el interruptor automático. |
|
La posición del interruptor automático es desconocida en caso de discrepancia en la posición de los contactos. |
Modo de control del interruptor automático
El modo de control del interruptor automático puede ser uno de los siguientes:
-
: Los botones de control de la página web pueden utilizarse para controlar remotamente el interruptor automático.
-
: Los botones de control no están disponibles en la página web. El interruptor automático se controla de manera local a través del funcionamiento manual.
El estado de control del interruptor automático se indica por medio de los siguientes iconos:
Icono |
Descripción |
---|---|
El muelle resorte de cierre está cargado y el interruptor automático está listo para cerrarse. |
|
El muelle resorte de cierre está cargado y el interruptor automático no está listo para cerrarse. |
|
El muelle resorte de cierre está descargado y el interruptor automático no está listo para cerrarse. |
La inhibición de cierre indica que el cierre del interruptor automático se inhibe mediante el software EcoStruxure Power Commission, los módulos de IO o un controlador remoto a través de la red de comunicación.
Botones de control del interruptor automático
Cuando el interruptor automático se encuentra en modo de control remoto, están disponibles los siguientes botones de control:
Para cada acción de control:
-
Se mostrará un mensaje de seguridad en una ventana emergente.
-
Lea el mensaje y haga clic en
para confirmar la acción. -
Haga clic en
para cancelar la acción. -
Se mostrará el resultado de la acción (satisfactorio o error) en una ventana emergente.
-
Medidas
La lista de medidas mostradas dependerá del tipo de MicroLogic del interruptor automático.
Las medidas se muestran en el siguiente orden:
-
Medidas en tiempo real con valores mínimos y máximos. En el caso del interruptor automático, también se mostrará la marca de tiempo de los valores mínimos y máximos.
-
Medidas de energía
-
Medidas de demanda
Los valores mínimos y máximos de las medidas de energía y demanda pueden restablecerlos los usuarios con función de Instalador o Ingeniero.
Distribución de la información de IO
Si el interruptor automático se encuentra conectado a 1 o 2 módulos de IO, se mostrarán los detalles del módulo de IO.

A |
Datos identificativos del módulo de IO |
B |
Aplicación predefinida seleccionada |
C |
Botones de control de luz y carga, disponibles cuando la aplicación predefinida seleccionada es 4. |
Aplicación predefinida seleccionada
En la tabla siguiente se indica el número de la aplicación predefinida seleccionada por el conmutador rotativo de la aplicación del módulo de IO:
Posición del conmutador rotativo de aplicación |
Aplicación predefinida |
Descripción |
---|---|---|
1 |
Gestión de zócalo |
Supervisa la posición del interruptor automático en el zócalo. |
2 |
Funcionamiento del interruptor automático |
Controla la apertura y el cierre del interruptor automático mediante el modo de control (local o remoto) y el comando de inhibición de cierre. |
3 |
Gestión del zócalo y ajuste de mantenimiento para reducción de energía (ERMS) |
Supervisa la posición del interruptor automático en el zócalo, así como la posición de las entradas; controla además el modo ERMS del interruptor automático. |
4 |
Control de carga y luz |
Controla la aplicación de carga y luz. |
5-8 |
Reservado |
– |
9 |
Personalizado |
Ejecuta las aplicaciones definidas por el usuario con el módulo IO. |
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del módulo de IO .