硬件描述
描述

A |
Ethernet 1 和 Ethernet 2 RJ45 通讯端口 |
B |
24 Vdc 电源端子块 |
C |
产品信息的对应二维码 |
D |
Ethernet 通讯 LED |
E |
模块状态 LED |
F |
网络状态 LED |
G |
可密封的透明护盖 |
H |
复位按钮 |
I |
ULP 状态 LED |
J |
测试按钮(即使在护盖盖上的情况下,也可使用) |
K |
挂锁 |
L |
设备名称标签 |
M |
两个 RJ45 ULP 端口 |
N: |
接地连接 |
有关安装的信息,请参阅说明书 – QGH13473。
安装
在 DIN 滑轨上安装 IFE 接口。
电源
必须始终为 IFE 接口供应 24 Vdc 的电源。
建议使用 UL 标识和认可的限制电压或限制电流,或者具有最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
Ethernet 通讯 LED
Ethernet 通讯双色 LED,指示 Ethernet 端口 ETH1 和 ETH2 的状态。
LED 指示 |
状态说明 |
---|---|
关 |
未通电或无链接 |
一直亮黄灯 |
10 Mbps,已建立链路,但未活动 |
黄灯闪烁 |
10 Mbps,正在进行活动 |
一直亮绿灯 |
100 Mbps,已建立链路,但未活动 |
绿灯闪烁 |
100 Mbps,正在进行活动 |
模块状态 LED
模块状态双色 LED 指示 IFE 接口状态。
LED 指示 |
状态说明 |
操作 |
---|---|---|
关 |
未通电 |
无 |
一直亮绿灯 |
IFE 接口操作 |
无 |
绿灯闪烁(250 毫秒亮起,250 毫秒熄灭) |
隐藏的可用控制网页 |
无 |
绿灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭) |
IFE 接口固件损坏 |
请联系当地的 Schneider Electric 服务团队以获得支持。 |
红灯闪烁(500 毫秒亮起,500 毫秒熄灭) |
IFE 接口处于“降级”模式 |
在下次维护操作中更换 ULP 模块。 |
一直亮红灯 |
IFE 接口停止运行 |
无 |
绿灯/红灯闪烁(1 秒为绿灯,1 秒为红灯) |
Firmware 正在更新 |
无 |
绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯) |
正在自检 |
无 |
网络状态 LED
网络状态双色 LED,指示 Ethernet 网络状态。
LED 指示 |
状态说明 |
---|---|
关 |
未通电或没有 IP 地址 |
一直亮绿灯 |
有效 IP 地址 |
一直亮红灯 |
重复的 IP 地址 |
绿灯/红灯闪烁(250 毫秒为绿灯,250 毫秒为红灯) |
正在自检 |
一直亮琥玻色灯 |
IP 配置错误 |
Modbus 地址
IFE 接口可接受其所连接 IMU 的 Modbus 地址。Modbus 地址为 255,无法更改。
挂锁
IFE 接口前面板上的挂锁可启用或禁用通过 Ethernet 网络发送远程控制命令至 IFE 接口以及至 IMU 的其他模块的能力。
-
如果箭头指向打开的挂锁(缺省设置),则启用远程控制命令。
-
如果箭头指向闭合的挂锁,则禁用远程控制命令。
测试按钮
根据按下按钮的持续时间,测试按钮具有以下功能:
时间范围 |
功能 |
---|---|
1 s |
测试所有 ULP 模块之间的连接,时间为 15 秒。 |
5 s |
将安全管理员密码复位为缺省设置 (AAAAAAA)。 注: 如果安全管理员角色不存在,则执行此操作将会创建新安全管理员角色。
|
10 s |
将 IFE 接口复位为其出厂缺省设置。 |
复位按钮
按下复位按钮 1 秒,以将 IP 采集模式复位为其缺省设置 (DHCP)。
安全管理员密码复位
下面介绍了将安全管理员密码复位为其缺省设置的步骤:
-
按下 IFE 接口上的测试按钮 5 秒。
结果:LED 指示灯将以红绿交替的模式快速闪烁,每种颜色显示 100 毫秒。
-
松开测试按钮时, IFE 接口将进入 30 秒的复位模式,并提示用户将密码复位为其缺省设置。LED 指示灯将以红绿交替的模式快速闪烁,每种颜色显示 100 毫秒。
-
按下 IFE 接口上的测试按钮确认,或等待 30 秒以取消复位。
-
确认复位安全管理员密码后,会将密码复位为缺省设置 (AAAAAAAA) 或添加新安全管理员角色。
IFE 接口出厂复位
下面的程序介绍将 IFE 接口复位为其出厂缺省设置的步骤:
-
按下 IFE 接口上的测试按钮 10 秒。
结果:LED 将快速闪烁红光,亮起 100 毫秒,熄灭 100 毫秒。
-
松开测试按钮时, IFE 接口将进入 30 秒的复位模式,并提示用户将设备复位为其出厂缺省设置。LED 将快速闪烁红光,亮起 100 毫秒,熄灭 100 毫秒。
-
按下 IFE 接口上的测试按钮确认,或等待 30 秒以取消复位。
-
确认复位为出厂缺省设置后, IFE 接口重新启动,所有设备设置都将复位为其出厂缺省值。
复位后, IFE 接口将重新启动并将以下设置恢复为出厂缺省值:
参数 |
缺省值 |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
帧格式:自动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电子邮件服务:已禁用 |
|
记录间隔:已禁用 |
|
RSTP:已禁用 |
|
SNMPV1 代理:已禁用 |
|
|
|
空用户电子邮件列表 |
|
|
|
|
|
证书类型:自签名 |
|
|
|
Syslog 日志服务:已禁用 |
ULP 状态 LED
黄色 ULP 状态 LED 说明了 ULP 模块的模式。