DOCA0142ZH-10

MasterPacT MTZ 断路器的示意图

描述

通过 ULP 端口模块, IFE 接口已连接到 MasterPacT MTZ 断路器。

有关详细信息,请参阅相关文档中的 ULP 系统用户指南

ULP 连接

注意
设备损坏风险
  • 切勿将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 接口的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其它使用方式可能会损坏 IFE 接口或与 IFE 接口相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 接口 的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅相关文档中的 ULP 系统用户指南
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用 RJ45 插头/插头 ULP 线缆。

如果没有使用第二个 RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 接线端子将其封闭。

A

RJ45 插头/插头 ULP 线缆

B

ULP 接线端子

IFE 接口连接至 MasterPacT MTZ 断路器

利用 ULP 电缆将 IFE 接口连接到 MasterPacT MTZ 断路器上的 ULP 端口模块。

A

用于单个断路器的 IFE 以太网接口

B

ULP 接线端子

C

RJ45 插头/插头 ULP 线缆

D

ULP 端口模块

E

MasterPacT MTZ 固定式断路器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?