DOCA0142ZH-10

EcoStruxure Power Commission 软件

概述

EcoStruxureTM Power CommissionEcoreach 软件的新名称。

EcoStruxure Power Commission 软件有助于您在项目寿命的测试、调试和维护阶段中管理项目。其中的创新功能为配置、测试和调试智能电气设备提供了简便的方式。

EcoStruxure Power Commission 软件自动发现智能设备,同时让您能够添加设备,以便轻松地配置。您可以生成综合报告,以作为工厂验收测试和现场验收测试的一部分,从而摒弃繁重的人工工作。此外,在面板工作时,所进行的任何设置变更都会被黄色高亮显示工具轻松识别。它能够指示项目值与设备值之间存在偏差,这就确保了操作和维护阶段的系统一致性。

EcoStruxure Power Commission 软件可配置下列断路器、模块和附件:

断路器系列

模块

附件

MasterPacT MTZ 断路器

  • MicroLogic 控制单元

  • 通讯接口模块:IFM 接口、IFE 接口、IFE 服务器和 EIFE 接口

  • ULP 模块:IO 模块、FDM121 显示单元*

M2C 输出模块

  • MasterPacT NT/NW 断路器

  • ComPacT NS 断路器

  • PowerPacT PR 断路器

  • MicroLogic 脱扣单元

  • 通讯接口模块:BCM 模块、CCM 模块、BCM ULP 模块、IFM 接口、IFE 接口、IFE 服务器

  • ULP 模块:IO 模块、FDM121 显示单元*

M2CM6C 输出模块

  • ComPacT NSX 断路器

  • PowerPacT H-, J-, and L-Frame 断路器

  • MicroLogic 脱扣单元

  • 通讯接口模块:BSCM 模块、IFM 接口、 IFE 接口、 IFE 服务器

  • ULP 模块:IO 模块、FDM121 显示单元*

SDTAMSDx 输出模块

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 的最新版本。

主要功能

EcoStruxure Power Commission 软件对所支持的设备和模块执行以下操作:

  • 通过设备发现功能创建项目

  • 将项目保存在 EcoStruxure Power Commission 云中以供参考

  • 将设置上传至设备,以及从设备下载设置

  • 比较项目设置与设备设置

  • 以安全的方式执行控制操作

  • 生成并打印设备设置报告

  • 对整个项目执行通讯接线测试,并生成和打印测试报告

  • 查看图形表示的设备间通讯架构

  • 查看测量、日志和维护信息

  • 导出脱扣事件下的波形捕捉 (WFC)

  • 查看设备和 IO 模块的状态

  • 查看报警详细信息

  • 购买、安装、移除或检索 Digital Modules

  • 检查系统固件兼容状态

  • 更新至最新设备固件

  • 执行强制脱扣和自动脱扣曲线测试

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?