DOCA0142ES-06

Software EcoStruxure Power Commission

Descripción general

Info. to experts (09/2016): This map content is present in IFE User Guide, IO Module User Guide, FDM121 User Guide, ULP System User Guide, and also Masterpact NT/NW and Compact NS Modbus Communication Guide, Masterpact NT/NW and PowerPact P- and R-Frame Modbus Communication Guide, Compact NSX 100-630 A Modbus Communication Guide, PowerPact H-, J-, and L-Frame Modbus Communication Guide. Any changes made will be made in all these guides.

@TechPub Writer (10/2016): Variables used in the block “Overview” are shared in maps D-SE-0059996 and D-SE-0052515.

EcoStruxureTM Power Commission es el nuevo nombre del software Ecoreach.

El software EcoStruxure Power Commission permite gestionar un proyecto como parte de las fases de prueba, puesta en marcha y mantenimiento del ciclo de vida del proyecto. Sus innovadoras características ofrecen un método sencillo para configurar, probar y poner en marcha aparatos eléctricos inteligentes.

El software EcoStruxure Power Commission detecta automáticamente los aparatos inteligentes y permite añadir aparatos para facilitar la configuración. Podrá generar informes completos como parte de las pruebas de aceptación de la fábrica y el centro, con lo que se ahorrará una gran cantidad de trabajo manual. Asimismo, cuando los paneles están en funcionamiento, cualquier cambio que se realice en los ajustes podrá identificarse con facilidad con un marcador amarillo. Esto indica la diferencia entre los valores del proyecto y del aparato. De este modo, garantiza la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

El software EcoStruxure Power Commission permite la configuración de los siguientes interruptores automáticos, módulos y accesorios:

Gamas de interruptores automáticos

Módulos

Accesorios

Interruptores automáticos MasterPact MTZ

  • Unidades de control MicroLogic

  • Módulos de interfaz de comunicación: interfaz IFM, interfaz IFE, servidor IFE e interfaz EIFE

  • Módulos ULP: módulo IO, módulo de visualización FDM121*

Módulo de salida M2C

  • Interruptores automáticos MasterPact NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPacT NS

  • Interruptores automáticos PowerPacT P- and R-frame

  • Unidades de control MicroLogic

  • Módulos de interfaz de comunicación: módulo BCM, módulo CCM, módulo BCM ULP, interfaz IFM, interfaz IFE, servidor IFE

  • Módulos ULP: módulo IO, módulo de visualización FDM121*

Módulos de salida M2C y M6C

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX

  • Interruptores automáticos PowerPacT H-, J-, and L-Frame

  • Unidades de control MicroLogic

  • Módulos de interfaz de comunicación: módulo BSCM, interfaz IFM, interfaz IFE, servidor IFE

  • Módulos ULP: módulo IO, módulo de visualización FDM121*

Módulos de salida SDTAM y SDx

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

El software EcoStruxure Power Commission está disponible en www.se.com.

Características principales

@TechPub Writer (10/2016): Variables used in the block “Key Features” are shared in maps D-SE-0059996 and D-SE-0052515.

El software EcoStruxure Power Commission realiza las acciones siguientes para los aparatos y los módulos compatibles:

  • Crear proyectos mediante la detección de aparatos

  • Guardar el proyecto en la nube de EcoStruxure Power Commission como referencia

  • Cargar configuraciones en aparatos y descargar configuraciones de aparatos

  • Comparar configuraciones entre el proyecto y el aparato

  • Realizar acciones de control de un modo seguro

  • Generar e imprimir un informe de configuración del aparato

  • Realizar una prueba de cableado de comunicación de todo el proyecto y generar e imprimir informes de la prueba

  • Observar la arquitectura de comunicaciones existente entre los diferentes aparatos en una representación gráfica

  • Ver las mediciones, los registros y la información de mantenimiento

  • Exportar captura de la forma de onda en un evento de disparo (WFC)

  • Ver el estado del aparato y el módulo IO

  • Ver los detalles de las alarmas

  • Comprar, instalar, extraer o retirar los Digital Modules

  • Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema

  • Actualizar el firmware del aparato a la versión más reciente

  • Efectuar pruebas de forzado del disparo y de curvas de disparo automático

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?