1040IB1402-10

Identificación del dispositivo

Procedimiento de configuración del nombre del dispositivo

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre la página Diagnósticos.

2

En el menú Diagnósticos, en el submenú Información sobre el producto, haga clic en Identificación del dispositivo.

Abre la página Identificación del dispositivo.

Lista de parámetros en Identificación del dispositivo

Parámetro

Descripción

Nombre de dispositivo

Nombre del dispositivo que se actualiza en el campo de nombre de dispositivo

Nombre de producto

Nombre del producto

Número de serie

Número de serie del dispositivo

Referencia de producto

Número de modelo del dispositivo

Versión firmware

Versión actual del firmware

Identificador único

Combinación de la dirección MAC y la hora

Dirección MAC

Dirección MAC única

Dirección IPv4

Dirección IP del servidor IFE

Dirección local del enlace IPv6

Dirección utilizada para la comunicación en la red local

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?