Zona horaria
Configuración de la zona horaria
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En la barra de menús del IFE, haga clic en . |
|
2 |
En el menú , abra el submenú y haga clic en . |
|
3 |
En la página web , seleccione la zona horaria de su región en la lista . |
|
4 |
Seleccione la casilla de verificación si desea establecer el horario de verano. |
|
5 |
Seleccione el momento de inicio y finalización del horario de verano en las listas y . |
|
6 |
Haga clic en para guardar la configuración. |
Reloj de tiempo real
El servidor IFE tiene un reloj de tiempo real (RTC) para mantener la fecha y hora durante los cortes de alimentación. La vida útil prevista del RTC es de 15 años cuando se utiliza en modo intermedio (en este modo, la batería funciona continuamente durante 4 días con un intervalo de 45 veces durante un periodo de 10 años).
El servidor IFE debe mantener una tolerancia de cristal de ±20 ppm (habitual)/±150 ppm (máxima) durante el periodo de 15 años a una temperatura de entre −25 °C (−13 °F) y 85 °C (185 °F). La variación de tiempo del chip RTC oscila entre −16 segundos/día y +2 segundos/día. Al desconectar y volver a conectar la alimentación, el RTC puede mantener la configuración de fecha y hora.