1040IB1402-10

Control de dispositivos

Comandos de restablecimiento

La página Control de dispositivos le permite ejecutar uno o más comandos de restablecimiento por tipo de dispositivo.

En el menú Control, en el submenú Control de dispositivos, en la lista de dispositivos, seleccione el dispositivo y haga clic en Restablecer. Seleccione una Operación en la lista Restablecimientos para restablecerla.

Control de aplicaciones

La página Control de dispositivos permite controlar las siguientes aplicaciones de forma remota:

  • Aplicación del interruptor automático

  • Aplicación de E/S

De forma predeterminada, esta función está deshabilitada en el servidor IFE.

Gestión de contraseñas

Al ejecutar la operación de control de aplicaciones, aparece el cuadro de diálogo Autorización solicitada en la página web del IFE. Introduzca la contraseña en el cuadro de diálogo Autorización solicitada para ejecutar la operación de control de aplicaciones.

La contraseña es necesaria para el interruptor automático PowerPacT de marcos H-, J- y L- con BSCM, el interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic y el interruptor automático MasterPact NT/NW o PowerPact marcos P y R con BCM ULP.

Las siguientes operaciones de la página Control de dispositivos requieren una contraseña:

Control

Operación

Disponibilidad

Interruptor automático/Interruptor en carga (BCM-OF/SD)

Abrir/Cerrar/Restablecer

Interruptor automático PowerPacT de marcos H-, J- y L- con BSCM

Abrir/Cerrar

  • Interruptor automático MasterPact NT/NW o PowerPact marcos P y R con BCM ULP

  • Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

Luz

Activado/Desactivado

IO 1 o IO 2

Carga

Activado/Desactivado

IO 1 o IO 2

Restablecer contadores de entrada

I1 I2 I3 I4 I5 I6

IO 1

#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6

IO 2

Restablecer contadores de salida

O1 O2 O3

IO 1

#O1 #O2 #O3

IO 2

Control de salida definido por el usuario

Activado/Desactivado

IO 1 o IO 2

Activar control de aplicaciones en el servidor IFE

Siga el procedimiento que se indica a continuación para activar la función Control de aplicaciones en el servidor IFE.

NOTA: La función de control de aplicaciones sólo se puede habilitar cuando el usuario ha iniciado sesión como administrador.

Paso

Acción

Resultado

1

Pulse el botón de prueba de la parte frontal del servidor IFE de 10 a 15 segundos.

NOTA: No pulse el botón de prueba durante menos de 10 s ni durante más de 15 s.

Inicia la función de control de aplicaciones.

2

Al cabo de 15 segundos, el servidor IFE inicia la función de control de aplicaciones.

La ventana de exención de responsabilidad de la función está disponible continuamente durante 5 min. El LED de estado del módulo empieza a parpadear continuamente durante 5 min (1 s encendido, 1 s apagado) al soltar el botón de prueba.

3

Acceda a la página web del IFE e inicie sesión como administrador.

El inicio de sesión del administrador en la página web del IFE.

4

En el menú Configuración y ajustes, haga clic en Acceso a la página web.

El usuario Administrador lee la exención de responsabilidad y elige la opción Comprendo los riesgos/aplicar o la opción Continuar para desactivar.

La exención de responsabilidad de la función de control de aplicaciones es:

Al aceptar esta exención de responsabilidad, se le enviará a la página web de Configuración de control, donde podrá controlar varias aplicaciones de forma remota. Es muy recomendable que el usuario Administrador modifique la contraseña predeterminada de Administrador. También exonera a Schneider Electric de toda responsabilidad por cualquier reclamación resultante del uso directo o indirecto de esta función de control de aplicaciones a consecuencia de cualquier acción u omisión que el usuario pueda realizar.

La página de exención de responsabilidad está disponible en el idioma seleccionado por el administrador.

5

Seleccione Comprendo los riesgos/Aplicar.

La función de control de aplicaciones está ahora activada para el administrador. La aplicación de interruptor automático y la aplicación de E/S están habilitadas en el acceso a la página web para proporcionar acceso a los demás grupos de usuario.

6

Seleccione Continuar para desactivar.

Se deshabilita la función de control de aplicaciones. La aplicación de interruptor automático y la aplicación de E/S están deshabilitadas en el acceso a la página web.

Aplicación del interruptor automático

En la página Control de dispositivos, en Aplicación del interruptor automático, el grupo autorizado puede realizar las siguientes operaciones:

Control

Estado

Operación

Disponibilidad

Interruptor automático

Abrir/Cerrar/Disparado/ND

Abrir/Cerrar/Restablecer

Interruptor automático PowerPacT de marcos H-, J- y L- con BSCM

Abrir/Cerrar

  • Interruptor automático MasterPact NT/NW o PowerPact marcos P y R o interruptor en carga con BCM ULP

  • Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

NOTA: Un mensaje emergente confirma que el comando se ha enviado correctamente. No confirma si toda la operación se ha realizado correctamente.

Aplicación de IO

En la página Control de dispositivos, en Aplicación de IO, el grupo autorizado puede realizar las siguientes operaciones:

Control

Estado

Operación

Disponibilidad

Restablecer contadores de entrada

I1 I2 I3 I4 I5 I6

IO 1

#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6

IO 2

Restablecer contadores de salida

O1, O2, O3

IO 1

#O1 #O2 #O3

IO 2

Control de luces

Activado o Desactivado

Activado/Desactivado

IO 1 o IO 2

Control de carga

Activado o Desactivado

Activado/Desactivado

IO 1 o IO 2

Control de salida definido por el usuario

Activado o Desactivado

Activado/Desactivado

IO 1 o IO 2

NOTA:
  • El control de aplicación de IO solo es posible cuando el módulo IO está conectado a un interruptor automático.

  • El control de luces y el de carga están disponibles cuando el conmutador rotativo de la aplicación de IO 1 o IO 2 está en la posición 4.

  • El control de salida definida por el usuario solo está disponible cuando la salida definida por el usuario se ha asignado con el software Ecoreach.

  • Si la entrada está asignada como contador de pulsos, la operación es P1, P2, P3, P4, P5 y P6 para IO 1. Para IO 2, la operación del contador de impulsos es #P1, #P2, #P3, #P4, #P5 y #P6.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?