Datos en tiempo real
Descripción
La página proporciona:
-
Las lecturas básicas de los dispositivos seleccionados en tiempo real en .
-
Los resúmenes de dispositivo de .
-
Las tendencias en tiempo real para el dispositivo seleccionado y los temas seleccionados en .
Páginas de aparato único
Esta página muestra las lecturas básicas de los dispositivos seleccionados en tiempo real. Esta información incluye el estado de funcionamiento del interruptor automático con indicación en color verde, naranja y rojo, el estado del zócalo, la corriente de carga, la potencia, el factor de potencia, la tensión, etc.
En la tabla se muestran los pasos que deben seguirse para supervisar los datos en tiempo real de un dispositivo:
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
En el menú , en el submenú , seleccione un dispositivo en . |
Muestra los datos en tiempo real del dispositivo seleccionado. |
En el caso de los dispositivos BCPM, es posible supervisar los valores en tiempo real de los parámetros de circuito auxiliar y de derivación. Si dispone de privilegios de administrador, puede modificar o configurar los nombres de circuito de los dispositivos BCPM.
Páginas de resumen del dispositivo
Las vistas de tabla de resumen del dispositivo ofrecen información resumida sobre uno o varios dispositivos seleccionados.
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
En el menú , en el submenú , haga clic en . |
Expande el árbol de opciones de selección de la página de resumen. |
|
2 |
Seleccione la que desea visualizar. |
Abre la lista de selección del dispositivo. |
|
3 |
Seleccione los dispositivos en y, a continuación, haga clic en . NOTA: Haga clic en para seleccionar
todos los dispositivos disponibles. Haga clic en para borrar todos
los dispositivos seleccionados.
|
Se mostrará un resumen del dispositivo seleccionado. NOTA: Haga clic en para
volver a la lista de selección del dispositivo.
|
Tendencias
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Desde la barra de menús de IFE, haga clic en . |
Abre el menú . |
|
2 |
En el menú , en el submenú , seleccione . |
Expande el árbol de datos para la selección de la opción de datos en tiempo real y la selección de la opción de tendencias de tiempo. |
|
3 |
Seleccione . |
Abre la página de configuración de tendencias en tiempo real. |
|
4 |
Seleccione hasta 4 dispositivos en la lista . |
Selecciona los dispositivos para las tendencias. |
|
5 |
Seleccione los temas en la lista . NOTA: Sólo están disponibles para las tendencias los
temas comunes a todos los dispositivos seleccionados. El número
máximo de temas para las tendencias dependerá del número
de dispositivos que se seleccione. El resultado de multiplicar los
dispositivos seleccionados por los temas seleccionados debe ser 8
como máximo.
|
Permite seleccionar los temas para las tendencias. |
|
6 |
Haga clic en para abrir la página de visualización . |
Abre la página de visualización de tendencias en tiempo real. |
|
7 |
Ajuste los parámetros de tendencias. |
Permite ajustar los parámetros de tendencias. |
Parámetros de tendencias
|
Paso |
Acción |
Resultado |
|---|---|---|
|
1 |
Seleccione la tendencia o la tendencia . NOTA: vuelve
a trazar el eje x del gráfico tras cada muestreo, llenándolo
con todos los datos recopilados desde el inicio de las tendencias. actualiza el gráfico
con los datos más recientes después de cada muestreo, con
el eje x constante para mostrar el tiempo de tendencias total seleccionado.
|
Selecciona el modo gráfico. |
|
2 |
Elija un tiempo de tendencias de entre 1 y 15 minutos. Esta es la duración de las tendencias. NOTA: Las muestras de datos se toman lo
más rápido posible, pero pueden tardar más en función
de la carga de comunicación en el puerto Modbus-SL.
|
Permite seleccionar la cantidad de tiempo de las tendencias. |
|
3 |
Seleccione para iniciar las tendencias de los temas de dispositivo seleccionados. NOTA: Las
tendencias se pueden detener antes de llegar al tiempo de tendencias
haciendo clic en . Si se pulsa después de detener el muestreo, se iniciará
una nueva tendencia.
|
Inicia las tendencias. |
|
4 |
Pulse para ver un registro de todos los temas de muestreo registrados durante el tiempo de tendencias. |
Muestra un registro de todos los valores de temas muestreados durante las tendencias. |
|
5 |
Pulse para volver a seleccionar los dispositivos y temas para las tendencias. |
Vuelve a la página de configuración de tendencias en tiempo real. |