Introducción
Descripción general
El servidor de panel IFE Ethernet (o servidor IFE) permite que una unidad funcional inteligente (IMU) con un interruptor automático ComPact™, PowerPact™ o MasterPact™ se conecte a una red Ethernet. Cada interruptor automático tiene su propio servidor IFE y una dirección IP correspondiente.
El servidor IFE con número de referencia LV434002 es un servidor de panel Ethernet para interruptores automáticos ComPact, PowerPact y MasterPact y un servidor para dispositivos conectados Modbus-SL (línea serie).
Características del servidor IFE
Las características principales del servidor IFE son:
-
Puerto Ethernet doble para una conexión por encadenamiento simple
-
Servicio web de perfil del dispositivo para la detección del servidor IFE en la red de área local (LAN)
-
Cumple ULP para la localización del servidor IFE en el cuadro eléctrico
-
Interfaz Ethernet para interruptores automáticos ComPact, PowerPact y MasterPact
-
Servidor para dispositivos conectados Modbus-SL
-
Páginas web de configuración incrustadas
-
Páginas web de supervisión incrustadas
-
Páginas web de control incrustadas
-
Notificación de alarma por correo electrónico integrada para interruptor automático conectado al servidor IFE.