1040IB1402-10

Lectura de los registros del dispositivo

Descripción

La lectura de los registros del dispositivo permite al servidor IFE leer los registros Modbus desde el dispositivo seleccionado.

Procedimiento de lectura

Paso

Acción

Resultado

1

Desde la barra de menús de IFE, haga clic en Diagnósticos.

Abre el menú Diagnósticos.

2

En el menú Diagnósticos, abra el submenú Comprobación de estado del dispositivo y haga clic en Lectura de los registros del dispositivo.

Abre la página Lectura de los registros del dispositivo.

3

En Nombre del dispositivo, seleccione el dispositivo.

Permite seleccionar el dispositivo de una lista desplegable.

4

Escriba ID local (o seleccione en la lista de dispositivos seleccionada), Registro inicial y el Número de registros que se leerán.

Permite escribir los registros que se leerán desde el dispositivo especificado.

5

Seleccione el tipo de datos en la lista desplegable Tipo de datos.

Permite seleccionar el tipo de datos adecuado.

6

Para cambiar la forma en que se muestran los datos Modbus en la columna Valor, seleccione Decimal, Hexadecimal, Binario o ASCII.

Permite seleccionar la forma en que se muestran los valores de los datos.

7

Haga clic en Leer.

Lee el dispositivo registrado según la configuración seleccionada.

Parámetros de registro del dispositivo de lectura del IFE

Parámetro

Descripción

Configuración

Nombre de dispositivo

Selecciona un dispositivo para su lectura desde la lista de dispositivos añadidos anteriormente. El dispositivo esclavo de un servidor IFE maestro que no está definido en la lista de dispositivos se puede leer especificando su número de ID local.

NOTA: El dispositivo esclavo de un dispositivo remoto que no está definido en la lista de dispositivos no se puede leer especificando su número de ID local.

ID local

La dirección (ID local) del dispositivo que se va a leer.

1

Registro inicial

Número de registros en formato decimal.

0-65535

Ajuste de fábrica: 1000

Número de registros

El número de registros que leer.

1-125

Ajuste de fábrica: 10

Registro

Enumera los números de registro en formato decimal.

Valor

Enumera los datos almacenados en un registro. Los valores recuperados dependen del dispositivo conectado al servidor IFE. Consulte la documentación del dispositivo conectado para obtener más información sobre los valores de registro almacenados.

Tipo de datos

Enumera los tipos de datos disponibles para el dispositivo.

  • Registros de mantenimiento (ajuste de fábrica)

  • Registros de entrada

  • Bobinas de entrada

  • Bobinas de salida

Opciones Decimal, Hexadecimal, Binario o ASCII

Seleccione una opción para especificar cómo se mostrarán los datos de la columna de valores.

Decimal (ajuste de fábrica)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?