1040IB1402-10

Esquema con interruptores automáticos MasterPact MTZ

Descripción

FYI, this map is shared by IFE user guide and MTZ Modbus guide.

El servidor IFE se conecta al interruptor automático MasterPact MTZ a través de su módulo de puerto ULP.

Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.

Conexión ULP

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • No conecte nunca un dispositivo Ethernet a un puerto RJ45 ULP.
  • Los puertos RJ45 ULP del servidor IFE se destinan sólo a los módulos ULP.
  • Cualquier otro uso puede dañar el servidor IFE o el dispositivo conectado al servidor IFE.
  • Para comprobar si un módulo ULP es compatible con los puertos RJ45 ULP del servidor IFE, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Todas las configuraciones de conexión requieren el cable ULP macho/macho RJ45.

Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A

Cable ULP macho/macho RJ45

B

Terminación de línea ULP

Conexión del servidor IFE a un interruptor automático MasterPact MTZ

Conecte el servidor IFE al módulo de puerto ULP de un interruptor automático MasterPact MTZ mediante el cable ULP.

A

Servidor de panel IFE Ethernet

B

Terminación de línea ULP

C

Cable ULP macho/macho RJ45

D

Módulo de puerto ULP

E

Interruptor automático fijo MasterPact MTZ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?