1040IB1402-10

Descripción del hardware

Descripción

FYI, this map is shared with IFE User Guide, and Masterpact NT/NW, Compact NSX, Powerpact Communication Guides

A

Puertos de comunicación RJ45 Ethernet 1 y Ethernet 2

B

Bornero de alimentación de 24 V CC

C

Código QR de información de producto

D

Ethernet de comunicación LED

E

LED de estado del módulo

F

LED de estado de la red

G

Cubierta transparente con sellado

H

Botón de restablecimiento

I

LED de estado de ULP

J

Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada)

K

Conmutador de bloqueo

L

LED de estado del tráfico Modbus (solo servidor IFE)

M

Etiqueta de nombre de dispositivo

N

Dos puertos ULP RJ45

0

Conexión a tierra

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte el manual de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: QGH13473.

Montaje

El servidor IFE se monta sobre un carril DIN. El accesorio de apilado permite conectar varias interfaces IFM a un servidor IFE sin ningún cableado adicional.

Alimentación de 24 V CC

El servidor IFE siempre debe recibir alimentación eléctrica de 24 V CC. Las interfaces IFM apiladas en un servidor IFE reciben alimentación del servidor IFE, por lo que no es necesario que la reciban por separado.

Se recomienda utilizar una alimentación eléctrica de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida de UL/clasificada con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

Ethernet de comunicación LED

El Ethernet de dos colores de comunicación LED indica el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni conexión

Amarillo constante

10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Amarillo intermitente

10 Mbps, actividad en proceso

Verde constante

100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Verde intermitente

100 Mbps, actividad en proceso

LED de estado del módulo

El LED de dos colores de estado del módulo indica el estado del servidor IFE.

Indicación LED

Descripción del estado

Acción

OFF

Sin alimentación

Ninguna

Verde constante

Servidor IFE operativo

Ninguna

Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF)

La página web de control oculto está disponible

Ninguna

Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

Firmware del servidor IFE dañado

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.

Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

El servidor IFE se encuentra en modo degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento.

Rojo fijo

Servidor IFE fuera de servicio

Ninguna

Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo)

Actualización de Firmware en curso

Ninguna

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ninguna

LED de estado de la red

El LED de dos colores del estado de la red indica el estado de la red Ethernet.

Indicación LED

Descripción del estado

OFF

Sin alimentación ni dirección IP

Verde constante

Dirección IP válida

Rojo fijo

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ámbar fijo

Error al configurar la IP

Modbus del tráfico de la línea serie LED

El Modbus amarillo de tráfico de la línea serie LED indica que el tráfico se transmite o se recibe por la red de línea serie Modbus a través del servidor IFE.

El LED está encendido durante la transmisión y recepción de los mensajes. De lo contrario, el LED está apagado.

Dirección Modbus

El servidor IFE acepta la dirección Modbus de la IMU a la que se encuentra conectado.

La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.

Conmutador de bloqueo

El conmutador de bloqueo del panel frontal del servidor IFE habilita o deshabilita el envío de comandos de control remoto por la red Ethernet al servidor IFE y a los demás módulos de la IMU

  • Si la flecha señala al candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control a distancia están habilitados.

  • Si la flecha señala al candado cerrado, los comandos de control a distancia están deshabilitados.

    El único comando de control a distancia que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.

Botón de prueba

El botón de prueba dispone de dos funciones, según cuánto dure la pulsación del botón.

Intervalo de tiempo

Función

Entre 1 y 5 s

Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 s.

10-15 s

Activa el modo de configuración oculto.

NOTA: La configuración oculta no se activa si se pulsa el botón durante más de 15 s.

Botón de restablecimiento

Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste de fábrica (DHCP).

LED de estado ULP

El LED de estado amarillo de ULP describe el modo del módulo ULP.

LED ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extraiga el módulo ULP adicional

Degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y siga las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia de configuración

Instale las funciones que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y siga las acciones recomendadas

Discrepancia hardware crítica

Stop

Sustituya el módulo ULP

Apagado

Revise la fuente de alimentación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?