1040IB1402-10

Lista de tipos de dispositivos compatibles con IFE

Dispositivos esclavos compatibles con el servidor IFE

En la tabla siguiente se muestra la lista de los dispositivos que se pueden conectar como esclavos Modbus en una interfaz IFM apilada en el servidor IFE. Esta lista de dispositivos compatibles era exacta en el momento de la publicación de este documento. Consulte las actualizaciones en www.se.com.

Grupo de dispositivos

Dispositivo

Interruptores automáticos MasterPact NT/NW, ComPact NS y PowerPact de marco P y R con unidades de control MicroLogic

MicroLogic A

MicroLogic E

MicroLogic P

MicroLogic H

Interruptor automático MasterPact MTZ con unidades de control MicroLogic

MicroLogic X

MicroLogic Xi

Interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J-, and L-frame con unidades de control MicroLogic

ComPacT NSX - E

PowerPacT - E

Interruptores automáticos ComPact NSX y PowerPact de marcos H, J y L con unidades de control MicroLogic

Compact NSX - A

Compact NSX - E

PowerPact - A

PowerPact - E

Dispositivos de supervisión de aislamiento

Vigilohm IM20

Vigilohm IM20-H

Relé de protección y supervisión

Vigirex RHU

Relé de supervisión

Vigirex RMH

Controlador de factor de potencia

Varlogic

Medidores de potencia

PM1200

PM3250

PM3255

PM5000

PM5100/PM5300

PM5350

PM5560

PM800

PM800 A-S1/A-S2

PM9C

Grupo de dispositivos

Dispositivo

Contadores de energía

EM3550

EM3555

EM6400

EM6430

EM6433

EM6434

EM6436

EM6436D

EM6438

EM6459

iEM3150

iEM3155

iEM3250

iEM3255

iEM3350

iEM3355

Interruptor automático ComPact NS y MasterPact NT/NW no de comunicación e interruptores en carga

BCM-OF/SD

Interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J-, and L-frame no de comunicación e interruptores en carga

BSCM-OF/SD

Otros

BCPM A/E

BCPM B

BCPM C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?