1040IB1402-10

Acceso a la página web

Acceso en grupo

Grupo

Acceso

Administrador

Acceso completo a todas las páginas web.

NOTA: Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada del usuario Administrador la primera vez que se inicie la sesión para garantizar la seguridad del sistema.

Huésped

Acceso de sólo lectura a páginas web seleccionadas.

Grupos definidos por el usuario

Al elegir una de las siguientes opciones, el administrador asigna el acceso a las páginas web para cada grupo. Los niveles de acceso son los siguientes:

  • Ninguno: un grupo no tiene acceso a la página web seleccionada.

  • Sólo lectura: la contraseña concede a un grupo acceso de sólo lectura a la página web seleccionada

  • Completo: un grupo tiene el mismo acceso que el grupo de administradores a la página web seleccionada

NOTA:
  • El Acceso a la página web está disponible solamente para el usuario Administrador.

  • El usuario Administrador tiene pleno acceso a todas las páginas web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?