7IT02-0421-03

Esempio di applicazione: localizzazione dell'allarme isolamento con IMD, dove dispositivo e IMD sono collegati a una rete esterna

Il dispositivo può essere utilizzato per localizzare l'allarme isolamento di un sistema di potenza senza messa a terra con IMD collegato a una rete esterna.

IMD è alimentato dal sistema di potenza senza messa a terra che monitora. IMD è collegato a un neutro (o a una fase) e alla messa a terra. Il dispositivo è collegato ai toroidi. I toroidi sono collegati ai canali del sistema.

IMD monitora l'isolamento del sistema. Il dispositivo localizza il canale in cui si verifica il guasto isolamento. L'uscita allarme isolamento IMD e l'uscita allarme del dispositivo sono collegate a un ingresso disponibile su un dispositivo di rete (contatore di potenza o PLC, ad esempio). Il dispositivo di rete è collegato a un supervisore tramite una rete di comunicazione.

NOTA: in questo esempio sono disponibili per il supervisore solo le informazioni sul guasto.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?