Messa in funzione per la conformità alle norme sulla sicurezza funzionale
Introduzione
In un impianto conforme alle norme sulla sicurezza funzionale, è necessario testare il dispositivo e il sistema completi prima di utilizzare l'impianto.
Procedura di messa in servizio
| Fase | Descrizione |
|---|---|
| 1 |
Convalidare il cablaggio del dispositivo in base alla descrizione della sezione Installazione e cablaggio del prodotto. Vedere Installazione e cablaggio del prodotto. |
| 2 |
Convalidare le impostazioni del dispositivo in base alla descrizione della Configurazione prodotto. Vedere Requisiti della conformità alle norme di sicurezza. |
Uso del protocollo Modbus/98 per effettuare la messa in servizio
Il protocollo di comunicazione del dispositivo è conforme ai requisiti della norma IEC60730-1:Allegato H (SW Classe B). L'uso di questo protocollo di comunicazione al posto dell'interfaccia Modbus standard fornisce un canale funzionale sicuro tra il dispositivo e il sistema.
Per confermare la procedura di configurazione e messa in servizio del dispositivo (test di monitoraggio isolamento e rilevamento guasto isolamento), controllare che i valori configurati nel dispositivo siano quelli previsti (funzione scrittura Modbus/98) e i valori letti dal dispositivo siano affidabili (ai sensi della Classe B IEC 60730-1 allegato H).
Il protocollo è un'aggiunta del protocollo Modbus standard (secondo la definizione della Guida protocollo e implementazione linea seriale Modbus v1.02 in Modbus.org) mediante un codice funzione personalizzato: 98 (0x62). Consultare la documentazione dedicata del protocollo Modbus/98 per una descrizione dettagliata della guida protocollo e implementazione del driver master.
Il protocollo dipende da un meccanismo di sessione per racchiudere la comunicazione in una struttura sicura, come segue:
Più operazioni di lettura/scrittura Modbus/98 possono avvenire durante una sessione attiva, ma è obbligatorio chiudere la sessione al termine di una data sequenza.
L'uso del presente protocollo fornisce le seguenti funzionalità:
-
Integrità dei dati: Integrità dei dati trasmessi ed elaborati dal dispositivo durante i guasti di dispositivo e sistema, mediante meccanismi di gestione degli errori dedicati integrati nel protocollo.
-
Sincronizzazione comunicazione: Le trasmissioni sono sequenziali e in un arco temporale valido.
-
Link sicuro: I dispositivi master e slave identificano entrambe le estremità della sessione di comunicazione attiva mediante l'uso di token univoci reinizializzati a ogni sessione.
È possibile utilizzare entrambi i protocolli (standard e /98) contemporaneamente nel dispositivo. Ma per poter rispettare tutti i requisiti delle norme sulla sicurezza funzionale, il sistema che integra il dispositivo deve seguire la seguente sequenza di configurazione (mediante il protocollo Modbus/98):
| Parametro | Indirizzo | registro | Valore | Commento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dec | esa | dec | esa | |||
| Blocca Modbus standard | 754 | 2F2 | 755 | 2F3 | 1 (ON) | Funzione di lettura ancora attiva |
| Blocca HMI con password | 3014 | BC6 | 3015 | BC7 | 0000-9999 | Imposta password |
| 3015 | BC7 | 3016 | BC8 | 1 | Attiva protezione password | |
Il dispositivo non può confermare se i dati ricevuti sono corretti e applicabili al sistema, ma è in grado solo di confermare l'integrità dei dati ricevuti.