7IT02-0421-03

Icone informative

Le icone nell'area informativa del display LCD forniscono informazioni quali il menu selezionato e lo stato dell'allarme isolamento.

La seguente tabella è profilata. Verificare la profilatura delle righe prima di aggiornare qualsiasi contenuto
Check for IFL12H row profiling
Icona Descrizione
Menu principale
  • Resistenza sistema (in assenza di un guasto isolamento)

  • Menu Parametri di misurazione

  • Menu Monitoraggio

  • Impedenza sistema

  • Resistenza del sistema come record principale nella pagina di registrazione

Menu guasto isolamento
Menu Tendenza
Configurazione menu e sottomenu dei parametri
Menu Selezione visualizzazione lingua
Identificazione prodotto
  • Indicazione di un allarme isolamento

  • Indicazione di un allarme transitorio

  • Indicazione dello stato prodotto

  • Indicazione dello stato canale

Riepilogo
Nessun allarme
Allarme
NOTA: per gli allarmi transitori, questa icona lampeggia.
Toroide scollegato
Menu Parametri data/ora
Menu Parametri allarme isolamento
Menu Parametri di misurazione
Menu Parametri configurazione I/O
Menu Parametri Modbus
Menu Parametri messa in servizio
Menu Parametri password
Menu Parametri di visualizzazione
Menu Parametri di reset

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?