7IT02-0421-03

Pulsanti di spostamento e icone

Utilizzare i pulsanti del display per spostarsi tra i vari menu ed eseguire le azioni.
Legenda Pulsante Icona Descrizione
1 Menu - Visualizzare il menu livello 1 (Menu).
2 Esc - Tornare al livello precedente.
3 Menu contestuale pulsante 3 Scorrere il display oppure passare alla voce precedente dell'elenco.
Accedere all'impostazione di data e ora. Se l'icona dell'orologio lampeggia, è necessario configurare il parametro della data/ora.

Aumentare un valore numerico.

Modificare il carattere selezionato

Selezionare tutti i canali per configurare lo stesso valore della soglia allarme isolamento e il ritardo allarme.

Selezionare tutti i canali per attivare la modalità messa in servizio manuale.

Selezionare ciascun canale per configurare il valore della soglia allarme isolamento e il ritardo allarme.

Selezionare ciascun canale per attivare la modalità messa in servizio manuale.

4 Menu contestuale pulsante 2 Scorrere il display oppure passare alla voce successiva dell'elenco.
Spostare una cifra a sinistra con un valore numerico. Se la cifra all'estrema sinistra è già stata selezionata, premere il pulsante per tornare alla cifra a destra.

Passare da un carattere a destra di quello attualmente selezionato, oppure per tornare al carattere a sinistra.

Passare da un canale a un altro per configurare il valore della soglia allarme isolamento e il ritardo allarme e per selezionare il canale per la messa in servizio manuale.

5 Menu contestuale pulsante 1

Convalidare la voce selezionata.

Acquisire l'allarme transitorio.

Eseguire la verifica automatica manualmente.
Selezionare un menu o un sottomenu, oppure modificare un parametro.
Acquisire l'allarme isolamento.

Selezionare il display della resistenza di isolamento.

Uscire dalla modalità messa in servizio automatica.

Selezionare il display della capacità.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?