7IT02-0421-03

Isteresi soglie allarme isolamento

L'isteresi viene applicata per limitare l'errore dell'allarme isolamento causato dalle fluttuazioni della misurazione quando ci si avvicina al valore soglia.

Viene applicato il principio di isteresi:

  • Quando il valore dell'isolamento misurato diminuisce e scende sotto la soglia di configurazione, viene attivato l'allarme isolamento oppure viene avviato il conto alla rovescia se è stato impostato un ritardo allarme isolamento.

  • Quando il valore di isolamento misurato diminuisce e supera di 1,2 volte la soglia configurata (cioè la soglia di configurazione +20%), l'allarme isolamento viene disattivato.

Gli schemi seguenti mostrano i comportamenti:

  • Senza isteresi:

  • Con isteresi:

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?