7IT02-0421-03

Tendenze

Il dispositivo registra e visualizza la media dell'isolamento del sistema sotto forma di curve. Il dispositivo visualizza le curve in base alle durate seguenti:

  • ultima ora (1 punto ogni 2 minuti)

  • ultimo giorno (1 punto all'ora)

  • ultima settimana (1 punto al giorno)

  • ultimo mese (1 punto al giorno)

  • ultimo anno (1 punto al mese).

Il grafico si regola automaticamente in base ai dati visualizzati per ottimizzare la precisione del display.

Le curve mostrano una tendenza generale su come l'isolamento del sistema evolva nel tempo. Vengono calcolate a partire dalle medie correlate a durate più brevi o più lunghe a seconda dei grafici. Quindi, i grafici potrebbero non visualizzare guasti isolamento transitori quando sono livellate nel tempo.

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?