VIGED310022IT-04

Zona di precisione

La precisione delle misurazioni della resistenza di isolamento del dispositivo varia in funzione della capacità del sistema ma anche della temperatura e dell'umidità.

Precisione del dispositivo alla temperatura di 25 °C e con un'umidità relativa del 40%.

  A Zona A: precisione 20% ± 1 cifra
  B Zona B: precisione 5% ± 1 cifra
  C Zona C: precisione 50% ± 1 cifra
  D Resistenza al limite della zona di precisione τ1
  E Resistenza al limite della zona di precisione τ2 (max. 10 MΩ)
     

La precisione può essere calcolata presumendo due cifre significative per la misurazione della resistenza di isolamento.

  • Zona A: a 250 Ω, 20% = 50, ± 1 cifra = 10. Il valore visualizzato sarà compreso tra 190 Ω e 310 Ω, per una precisione globale di circa ± 25%.

  • Zona B: a 1 kΩ, 5% = 50 Ω, ± 1 cifra = 100. Il valore visualizzato sarà compreso tra 1,8 kΩ e 1,2 kΩ, per una precisione globale di circa ± 20%.

  • Zona C: a 3 MΩ, 50% = 1,5 MΩ, ± 1 cifra = 100 kΩ. Il valore visualizzato sarà compreso tra 1,4 MΩ e 4,6 MΩ, per una precisione globale di circa ± 50%.

Calcolo della resistenza per i limiti della zona di precisione τ1, τ2

τ = R (MΩ) x C(µF)

Precisione delle transizioni del dispositivo a valori τ specifici, rilevata tramite verifica a resistenze e capacità diverse, e condizionata anche dal filtraggio selezionato (durata del campione di misurazione).

  • Per filtraggio di 4 secondi, τ1 = 1, τ2 = 4

  • Per filtraggio di 4 o 160 secondi, τ1 = 2, τ2 = 10

Resistenza a τ1 e τ2 con filtraggio di 4 secondi

τ1 = 1 τ2 = 4

Capacità = 1 µF , τ1/C = 1/1 µF = 1 MΩ

Resistenza a τ1 = 1 MΩ

Capacità = 1 µF , τ2/C = 4\1 µF = 4 MΩ

Resistenza a τ2 = 4MΩ

Capacità = 10 µF , τ1/C = 1/10 µF = 100 kΩ

Resistenza a τ1 = 100 kΩ

Capacità = 10 µF , τ2/C = 4/10 µF = 400 kΩ

Resistenza a τ2 = 400 kΩ

Il range della zona di precisione B (5%) è circa

Resistenza a τ1 e τ2 con filtraggio di 40 e 160 secondi

τ1 = 2 τ2 = 10

Capacità = 1 µF , τ1/C = 2/1 µF = 2 MΩ

Resistenza a τ1 = 2 MΩ

Capacità = 1 µF , τ2/C = 10\1 µF = 10 MΩ

Resistenza a τ2 = 10 MΩ

Capacità = 10 µF , τ1/C = 2/10 µF = 200 kΩ

Resistenza a τ1 = 200 kΩ

Capacità = 10 µF , τ2/C = 10/10 µF = 1 MΩ

Resistenza a τ2 = 1 MΩ

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?