VIGED310022DE-04

Messwertfilterung

Mit der Messwertfilterung werden Mittelwerte für einen konfigurierbaren Zeitraum erfasst.

In einem Netz verändern sich die Messwerte fortlaufend in Abhängigkeit von:

  • Anzahl der Lasten

  • Art der Lasten

  • Lastschaltungen

  • Netzgröße (Auswirkung von C)

Um eine sich ständig verändernde Anzeige zu verhindern und um unangemessene Alarme zu vermeiden, werden die Messwerte nach 4 s, 40 s oder 160 s gefiltert.

Der Parameter Filterungszeit bietet eine Auswahl aus den folgenden drei Modi:

Filterungszeit Beschreibung Verwendungsbeispiel Messwerte-Aktualisierungszeit bei der Isolationsüberwachung Erforderliche Reaktionszeit zur Erkennung eines Isolationsfehlers
4 s

Optimiert die Reaktionszeit:

  • Phase manuelle Fehlersuche

  • Automatische Suche nach transientem Fehler

Zur Erleichterung der manuellen Fehlersuche, indem alle Leistungsschalter der Reihe nach geöffnet werden 0,8 s 4 s
40 s Geeignet für die meisten Anwendungen 8 s 40 s
160 s Geeignet für hochanspruchsvolle Anwendungen Zur Verwendung in Stromnetzen, in denen schwere Störungen auftreten, oder für Photovoltaik-Anwendungen 32 s 160 s

Die Werkeinstellung des Parameters Filterungszeit ist „40 s“.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?