VIGED310022IT-04

Filtraggio misurazioni

Il filtraggio delle misurazioni calcola i valori medi di un periodo di tempo configurabile.

In un sistema, la misurazione varia continuamente in base ai fattori seguenti:

  • numero di carichi;

  • tipo di carichi;

  • commutazione del carico;

  • dimensioni del sistema (effetto di C).

Per evitare la fluttuazione del display e allarmi inopportuni, le misurazioni sono filtrate per 4 s, 40 s o 160 s.

Il parametro Filtraggio permette di scegliere tra le tre modalità seguenti:

Filtraggio Descrizione Esempio di uso Ora di aggiornamento della misurazione durante il monitoraggio dell'isolamento Tempo di risposta necessario per rilevare un guasto isolamento
4 s

Ottimizza il tempo di risposta:

  • fase di localizzazione del guasto manuale

  • localizzazione automatica di un guasto transitorio

Per semplificare la localizzazione manuale di un guasto aprendo a turno ogni singolo interruttore 0,8 s 4 s
40 s Adatto per la maggior parte delle applicazioni 8 s 40 s
160 s Adatto per applicazioni particolarmente complesse Da utilizzare per sistemi di alimentazione fortemente disturbati per applicazioni fotovoltaiche 32 s 160 s

Il valore predefinito per il parametro Filtraggio è 40 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?