VIGED310022PT-04

Filtragem de medição

A filtragem de medição calcula a média de valores em um período configurável.

Em um sistema, a medição varia continuamente, dependendo do seguinte:

  • Número de cargas

  • Tipo de cargas

  • Alternação de cargas

  • Tamanho do sistema (efeito de C)

Para impedir a flutuação do display e evitar alarmes inadequados, as medições são filtradas por 4 s, 40 s ou 160 s.

O parâmetro Filtragem oferece uma opção entre os três seguintes modos:

Filtragem Descrição Exemplo de uso Tempo de atualização da medição ao monitorar a isolação Tempo de resposta necessário para detectar uma falha de isolação
4 s

Otimiza o tempo de resposta:

  • Fase de localização manual de falhas

  • Localização automática de uma falha transitória

Para facilitar a localização manual de uma falha abrindo cada um dos disjuntores, um por um 0,8 s 4 s
40 s Adequada para a maioria das aplicações 8 s 40 s
160 s Adequada para aplicações altamente exigentes A ser usada para aplicações fotovoltaicas ou sistemas de fonte de alimentação severamente interrompidos 32 s 160 s

O valor padrão para o parâmetro Filtragem é 40 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?