VIGED310022FR-04

Filtrage des mesures

Le filtrage des mesures fait la moyenne des valeurs sur une période de temps configurable.

Dans un système, la mesure varie de façon continue en fonction des facteurs suivants :

  • Nombre de charges

  • Type de charges

  • Commutation de charges

  • Taille du système (effet de C)

Pour empêcher l’affichage de fluctuer et éviter les fausses alarmes, les mesures sont filtrées pour 4 s, 40 s ou 160 s.

Le paramètre Filtrage permet de choisir entre les trois modes suivants :

Filtrage Description Exemple d’utilisation Temps de mise à jour des mesures lors de la surveillance de l’isolement Temps de réponse requis pour détecter un défaut d’isolement
4 s

Optimise le temps de réponse :

  • Phase manuelle de localisation de défaut

  • Localisation automatique d’un défaut passager

Faciliter la localisation manuelle d’un défaut en ouvrant chaque disjoncteur tour à tour 0,8 s 4 s
40 s Convient à la plupart des applications 8 s 40 s
160 s Convient aux applications très exigeantes. Peut être utilisé pour des systèmes d’alimentation fortement perturbés ou des applications photovoltaïques 32 s 160 s

La valeur par défaut pour le paramètre Filtrage est de 40 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?