VIGED310022ES-04

Diagrama de cableado

Todos los terminales de cableado de los dispositivos tienen las mismas posibilidades de cableado. A continuación se enumera una lista de características de los cables que se pueden utilizar para conectar los terminales:

  • Longitud sin revestimiento: 7 mm

  • Área de la sección transversal del cable: 0,2 a 2,5 mm2

  • Par de apriete: 0,8 N•m

  • Tipo de destornillador: Plano, 3 mm

La ilustración muestra la conexión del dispositivo a un sistema de alimentación monofásico o trifásico de 3 o 4 hilos o a un sistema de alimentación de CC.

Diagrama de cableado del IM10 / IM20:

NOTA: Los terminales 11 a 16 no están disponibles en el IM10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?