VIGED310022IT-04

Schema di cablaggio

Tutti i terminali di cablaggio del dispositivo presentano le stesse possibilità di cablaggio. Di seguito è riportato un elenco di caratteristiche dei cavi che possono essere utilizzati per collegare i terminali:

  • Lunghezza spelata: 7 mm

  • Sezione trasversale cavo: 0,2 - 2,5 mm2 (24 - 14 AWG)

  • Coppia di serraggio: 0,8 N.m

  • Tipo di cacciavite: piatto, 3 mm

La figura mostra il collegamento del dispositivo a un sistema di potenza monofase o trifase a 3 o 4 fili o a un sistema di potenza CC.

Schema di cablaggio di IM10 / IM20:

NOTA: i terminali da 11 a 16 non sono disponibili su IM10.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?