VIGED310022ES-04

Parámetros de configuración adicionales para el IM20

Es necesario configurar el IM20 para visualizar la impedancia ZC y para utilizarlo en un sistema de alimentación de más alta tensión.

Visualización de la impedancia ZC

Para calcular el valor de ZC, es necesario configurar la frecuencia del sistema de alimentación. Los valores aceptados son CC (para un sistema de alimentación de CC), 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz. El valor predeterminado es 50 Hz.

Funcionamiento con alta tensión

Cuando se utiliza en un sistema de alimentación de más de 480 VCA o 345 VCC con un adaptador de alta tensión (IM20-1700), el parámetro Adapt. V. debe estar configurado en el HV1700. El valor predeterminado es Sans (funcionamiento sin adaptador y en un sistema de alimentación de menos de 480 VCA o 345 VCC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?