VIGED310022ES-04

Supervisión del aislamiento del sistema de alimentación

El dispositivo supervisa el aislamiento en resistencia del sistema de alimentación no conectado a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización, el cual representa los ajustes predeterminados:

1 Se ha detectado un fallo de aislamiento en el sistema de alimentación.
2 Una vez que ha transcurrido T (retraso de alarma), el dispositivo conmuta a estado de alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento conmuta y se enciende el indicador LED de alarma.
3 Pulse el botón para confirmar la alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento vuelve a su estado inicial. Consulte la sección Modo de repetidor para obtener más información sobre los modos de repetidor. Consulte la sección Confirmación de repetidores para obtener más información sobre la confirmación de repetidores.
4 Una vez corregido el fallo de aislamiento, el repetidor de alarma de aislamiento conmuta durante 3 s para confirmar que se ha localizado un fallo de aislamiento (por ejemplo: Abriendo los interruptores para encontrar el fallo de aislamiento).
5 El dispositivo vuelve al estado normal.
Si no confirma el estado de alarma de aislamiento y el aislamiento vuelve a superar el umbral de alarma de aislamiento, el fallo de aislamiento quedará registrado como transitorio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?