VIGED310022ES-04

Mediciones de aislamiento

Su dispositivo está diseñado para supervisar el aislamiento del sistema IT y medir continuamente R, esto es, la resistencia de aislamiento (kΩ)

El IM20 también mide C, esto es, la capacitancia de fuga al sistema de distribución (μF), y calcula la impedancia ZC (kΩ) asociada con C.

Precisión de la medición de R

Cuando se mide la resistencia de aislamiento R, no se requiere un alto grado de precisión porque el objetivo es simplemente detectar un fallo, el cual se identifica por una disminución muy significativa del valor de aislamiento.

En la práctica, el grado de precisión sigue siendo bueno en todo el intervalo de uso normal. Aunque el grado de precisión decae fuera de este intervalo, este hecho no debería afectar en modo alguno al usuario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?