VIGED310022PT-04

Parâmetros adicionais de configuração para o IM20

Você precisa configurar o IM20 de modo a exibir a impedância ZC e para operação em um sistema de energia de tensão mais alta.

Exibição da impedância ZC

Para calcular o valor de ZC, a frequência do sistema de energia deve ser configurada. Os valores aceitos são CC (para um sistema de energia CC), 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz. O valor padrão é 50 Hz.

Operação de alta tensão

Quando usado em um sistema de energia com mais de 480 V CA ou 345 V CC, com um adaptador de alta tensão (IM20-1700), o parâmetro Adapt. V. deve ser definido em HV1700. O valor padrão é Sem (operação sem um adaptador e em um sistema de energia abaixo de 480 V CA ou 345 V CC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?