VIGED310022IT-04

Parametri di configurazione aggiuntivi per IM20

Per poter visualizzare l'impedenza ZC e per il funzionamento in un sistema di potenza ad alta tensione occorre configurare il dispositivo IM20.

Visualizzazione impedenza ZC

Per poter calcolare il valore ZC, occorre configurare la frequenza del sistema di potenza. I valori accettati sono CC (per un sistema di potenza CC), 50 Hz, 60 Hz e 400 Hz. Il valore predefinito è 50 Hz.

Funzionamento in alta tensione

Quando il dispositivo è utilizzato in un sistema di potenza che supera 480 V CA o 345 V CC con un adattatore alta tensione (IM20-1700), il parametro Adattatore V deve essere impostato su HV1700. Il valore predefinito è Nessuno (funzionamento senza un adattatore e in un sistema di potenza inferiore a 480 V CA o 345 V CC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?