VIGED310022FR-04

Paramètres de configuration supplémentaires pour IM20

Vous devez configurer l’appareil IM20 pour afficher l’impédance ZC ainsi que pour le fonctionnement en réseau électrique haute tension.

Affichage de l’impédance ZC

Pour calculer la valeur ZC, vous devez configurer la fréquence du réseau électrique. Les valeurs acceptées sont CC (pour un réseau électrique CC), 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz. La valeur par défaut est 50 Hz.

Fonctionnement haute tension

Lorsqu’il est utilisé sur un réseau électrique à plus de 480 V CA ou 345 V CC avec un adaptateur haute tension (IM20-1700), le paramètre Adapt. V doit être réglé sur HV1700. La valeur par défaut est Sans (fonctionnement sans adaptateur et sur un réseau électrique à moins de 480 V CA ou 345 V CC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?