VIGED310022DE-04

Zusätzliche Einrichtungsparameter für IM20

Sie müssen das IM20 für die Anzeige der Kapazität ZC sowie für den Betrieb in Stromnetzen mit höherer Spannung entsprechend konfigurieren.

Anzeige der Kapazität ZC

Für die Berechnung des ZC-Werts muss die Frequenz des Stromnetzes konfiguriert werden. Die zulässigen Werte sind DC (für ein DC-Stromnetz) sowie 50 Hz, 60 Hz und 400 Hz. Der Standardwert lautet 50 Hz.

Hochspannungsbetrieb

Bei Verwendung in einem Stromnetz von über 480 Vac oder 345 Vdc mit einem Hochspannungsadapter (IM20-1700) muss der Parameter Adapter (V) auf HV1700 eingestellt werden. Der Standardwert lautet Keine (Betrieb ohne einen Adapter und in einem Stromnetz von unter 480 Vac oder 345 Vdc).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?