VIGED310022ES-04

Ejemplo: exclusión de inyección con dos generadores entrantes y un acoplamiento

Puede utilizar la inyección de exclusión y un acoplamiento para supervisar dos generadores entrantes.

Si Entonces

El acoplamiento está cerrado

Lo mismo se aplica que en el ejemplo de la exclusión de inyección con dos generadores entrantes. Consulte la sección Ejemplo: exclusión de inyección con dos generadores entrantes para ver un ejemplo de exclusión de inyección con dos generadores entrantes.

El acoplamiento está abierto:

  • D1 está cerrado Y

  • D2 está cerrado

Ambos dispositivos están activos:

  • El dispositivo n.º 1 supervisa el aislamiento del sistema 1,

  • El dispositivo n.º 2 supervisa el aislamiento del sistema 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?