VIGED310022IT-04

Esempio: esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata e un accoppiamento

È possibile utilizzare l'esclusione dell'iniezione e un accoppiamento per monitorare due linee di alimentazione in entrata.

Condizione Conseguenza

L'accoppiamento è chiuso.

Procedura analoga all'esempio per l'esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata. Vedere Esempio: esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata per un esempio di esclusione dell'iniezione con due linee di alimentazione in entrata.

L'accoppiamento è aperto:

  • D1 chiuso E

  • D2 chiuso

Entrambi i dispositivi sono attivi:

  • Dispositivo n. 1 monitora l'isolamento del sistema 1,

  • Dispositivo n. 2 monitora l'isolamento del sistema 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?