VIGED310022PT-04

Exemplo: exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada e um acoplamento

Você pode usar a exclusão de injeção e um acoplamento para monitorar dois alimentadores de entrada.

Se Então

O acoplamento for fechado

Ocorrerá o mesmo que no exemplo para exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada. Consulte Exemplo: exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada para obter um exemplo de exclusão de injeção com dois alimentadores de entrada.

O acoplamento for aberto:

  • D1 estiver fechado E

  • D2 estiver fechado

Ambos os dispositivos estarão ativos:

  • O dispositivo nº 1 monitora a isolação do sistema 1.

  • O dispositivo nº 2 monitora a isolação do sistema 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?