VIGED310022FR-04

Exemple : exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes et un couplage

Vous pouvez utiliser l’exclusion d’injection et un couplage pour surveiller deux arrivées entrantes.

Si Alors

Le couplage est fermé

Le même principe s’applique que dans l’exemple pour l’exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes. Voir Exemple : exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes pour un exemple d’exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes.

Le couplage est ouvert :

  • D1 est fermé ET

  • D2 est fermé

Les deux appareils sont actifs :

  • L’appareil nº 1 surveille l’isolement du réseau 1.

  • L’appareil nº 2 surveille l’isolement du réseau 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?