VIGED310022DE-04

Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen und einer Schaltung

Sie können den Einspeisungsausschluss und eine Schaltung zur Überwachung von zwei Einspeisungsleitungen verwenden.

Wenn Dann

Die Schaltung ist geschlossen

Es gilt das Gleiche wie im Beispiel für den Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen. Siehe Beispiel: Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen für ein Beispiel für den Einspeisungsausschluss mit zwei Einspeisungsleitungen.

Die Schaltung ist offen:

  • D1 ist geschlossen UND

  • D2 ist geschlossen

Beide Geräte sind aktiv:

  • Gerät Nr. 1 überwacht die Isolation von Netz 1.

  • Gerät Nr. 2 überwacht die Isolation von Netz 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?