VIGED310022DE-04

Isolationsmesswerte

Ihr Gerät ist für die Überwachung der IT-Netzisolation sowie für die fortlaufende Messung von R, dem Isolationswiderstand (kΩ), konzipiert.

Das IM20 misst auch C, die Ableitkapazität zum Verteilernetz (μF), und berechnet die zu C zugehörige Impedanz ZC (kΩ).

R-Messgenauigkeit

Bei der Messung des Isolationswiderstands R ist keine hohe Genauigkeit erforderlich, da das Ziel lediglich das Erkennen eines Fehlers ist. Ein Fehler wird durch einen sehr starken Abfall des Isolationswerts erkannt.

In der Praxis ist im normalen Nutzungsbereich immer ein guter Genauigkeitsgrad gegeben. Außerhalb dieses Bereichs nimmt die Genauigkeit zwar ab, aber für den Nutzer hat das keine weiteren Auswirkungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?