VIGED310022FR-04

Mesures d’isolement

Votre appareil est conçu pour surveiller l’isolement du système IT et mesurer en permanence R, qui est la résistance d’isolement (en kΩ).

L’appareil IM20 mesure également C, qui est la capacitance de fuite au système de distribution (μF), et calcule l’impédance ZC (en kΩ) associée à C.

Précision de la mesure R

Lors de la mesure de la résistance d’isolement R, il n’est pas nécessaire d’atteindre un degré élevé de précision car l’objectif est simplement de détecter un défaut, identifié par une très forte diminution de la valeur d’isolement.

Dans la pratique, le niveau de précision reste satisfaisant sur l’ensemble de la plage d’utilisation normale. Bien qu’il se détériore en dehors de cette plage, cela ne devrait avoir aucune répercussion pour l’utilisateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?