VIGED310022PT-04

Medições de isolação

Seu dispositivo foi desenvolvido para monitorar a isolação do sistema de TI e medir R continuamente, que é a resistência da isolação (kΩ).

O IM20 também mede C, que é a capacitância de fuga para o sistema de distribuição (μF), e calcula a impedância ZC (kΩ) associada à C.

Precisão da medição de R

Ao medir a resistência R de isolação, não é necessário um alto grau de precisão, pois o objetivo é simplesmente detectar uma falha, que é identificada por uma redução bem grande no valor da isolação.

Na prática, o nível de precisão permanece bom no intervalo de uso normal. Embora ele se deteriore fora desse intervalo, não deve haver impacto no que diz respeito ao usuário.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?